This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:需要 IC 中的一些引脚的功能。

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250670/ts3dv642-q1-need-functionality-of-some-of-the-pins-in-the-ic

器件型号:TS3DV642-Q1
主题中讨论的其他器件:TS3DV642

您好!

我们使用 CEC 和 HPD 作为差分对。 CEC 连接到 P 沟道、HPD 连接到 N 沟道无论我们是否可以交换 P 和 N 差分对、还是 CEC 和 HPD 引脚具有任何默认的 P 和 N 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要 TS3DV642输入极性与输出极性匹配、您就可以交换 CEC 和 HPD 的连接。

    谢谢

    大卫