This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:芯片应用问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250846/tusb8041-application-issues-of-chips

器件型号:TUSB8041

在芯片 TUSB8041上电后、我的晶体振荡器未启动。 然后、我重新启动芯片、发现晶体振荡器开启了。 我想知道枚举和晶体振荡器启动的顺序。 先开始还是先枚举是正常的? 其他芯片首先使用晶体振荡器、然后进行枚举、感觉与此处相反

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否分享您的原理图? 当您说到枚举时、我认为您指的是 USB 枚举? 振荡器应该在枚举之前启动。 但是、如果集线器进入低功耗状态、振荡器也将关闭。

    谢谢

    大卫