This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1000m 介质转换器的工作原理

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249016/dp83869hm-how-1000m-media-converter-works

器件型号:DP83869HM

你好

我使用的是配置为1000m 介质转换器的 dp83869hm。

我想知道您能否帮我提一个问题。

1.当 SD 信号正常输入时、如果 PHY 的 cupper 链路未连接、LED_1将亮起、然后熄灭。 此时、cupper 链路关闭。

在我的环境中,有一个使用另一个产品的1000m 介质转换器,并连接 cupper link ,而不考虑 SD (当没有光信号时)。 (芯片是88E1512系列)

我想知道我的设计是否有问题、或者 DP83869HM 是否有这种工作方式、但我对介质转换器的一般工作方式没有详细的了解。

2.使用时可使用1000米介质转换器。
如果两侧的以太网交换机均设置为 AUTONEGO、是否应将 DP83869HM 的设置设置为光纤自动协商? 目前、我将其设置为光纤强制模式、但在重新连接光纤链路时、有时会怀疑双工未匹配(cupper link 连接到10M HD)。


感谢您一如既往的友好响应。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您在周末发布了一个相关主题; https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248853/dp83869hm-dp83898hm-1000m-media-converter-mode-operation-principle-and-issue-phenomenon

    这些是更新后的问题吗、或者该主题是否仍需要支持?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 我需要两个线程的支持。 这是因为我们需要确定故障的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是由于链路中断通过造成的。

    您能否将 PHY 置于 FX 自动协商模式、看看这是否改变了行为?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否通过回答问题1或问题2来解决由于链路丢失而出现的问题?

    我们将在本周或下周晚些时候尝试禁用通过捆绑的链路丢失、因为我们的设备目前不在办公室、我们无法立即进行测试。

    如果可能、请让我们了解作为介质转换器运行以及 PHY 的 cupper 部分连接到以太网交换机时的 cupper Link 状态。

    请告诉我光纤强制模式和光纤自动自我模式之间的区别。

    此外、在当前线程中而不是在 e2e.ti.com/.../dp83869hm-dp83898hm-1000m-media-converter-mode-operation-principle-and-issue-phenomenon 线程中讨论呢? 我问了2个类似的问题、这让你们感到困惑。

    您首先给了我一个好主意、很抱歉重复了您的答案。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要一些时间来与内部团队就纤维力与自动协商模式进行核实。 如果您能够恢复设备、请告诉我您的测试结果。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    一个器件派生过来并读取一个寄存器、

    0x3:a0f3

    0x6e:081e

    0x01df:0044

    我认为它设置正确。

    唯一与我的想法不同的是确定自动自我作为纤维带引脚。

    我认为 Phy 芯片将进行自动自我测试、而不管光纤束带如何。

    那么、现在 PHY 芯片使用

    cupper -自动自我

    纤维-力

    它能够正常工作、这可能是双工不匹配的原因吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到自动协商已经捆绑到了禁用。 是否可以调整自举以在上电时启用? 否则、您将需要操作寄存器0x0。

    您是否还可以报告0x0、0x1、0x4、0x5、0x9、 0xA、0x11?

    此致、

    格罗姆