This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:HDMI 2.1 TMDS

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TDP158, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251383/tdp158-hdmi-2-1-tmds

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件: TDP1204、TMDS1204

大家好、

TDP158是否支持 HDMI 2.1 TMDS? HDMI 2.0与 HDMI 2.1 TMDS 之间的区别是什么?

根据搜索、最大 HDMI 2.0速度可以支持18Gbps、但我们的器件支持6Gbps、有什么注意事项或 这里的任何误解?

此致、

岳雅登