This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:需要包含 TCA6424A 寄存器映射的数据表或参考文档

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251358/tca6424a-need-datasheet-or-reference-documents-containing-register-map-for-tca6424a

器件型号:TCA6424A

您好!

请分享一些包含 TCA6424A 寄存器映射的数据表或参考文档。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器映射记录在 数据表的第8.6节"寄存器映射"中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alsufiyan:

    克莱门斯是正确的! 寄存器映射可在第24页找到。 "表8-4命令字节"中的电气特性说明。

    该表后面的后续页面提供了器件的每个寄存器的说明。  

    此致、

    泰勒