This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:输出 PCLK 与 ALP 中设置的 PCLK 不同

Guru**** 2766955 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251591/ds90ub948-q1-the-output-pclk-is-different-form-the-pclk-set-in-alp

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

团队成员

FPDlink 时钟有一个问题。

如何根据 ALP 中设置的 PCLK 来计算实际 oLDI PCLK?

使用 PC 作为主机并将 USB2ANY 连接到948、使用图形模式、将 ALP 下的 PCLK 设置为40MHz 测试的 oLDI 输出为27MHz、使用单端口输出模式948。  

您可以在下图中看到设置:

谢谢!  

此致

7月24日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    您知道所连接的显示器具有哪些计时参数吗? 通常、使用以下公式计算 PCLK:

    H_BLANK + H_ACTIVE = H_TOTAL

    V_blank + V_active = V_total

    H_total * V_total * refresh_rate = PCLK

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    卡梅伦·卡尔森