This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:SS 器件未枚举

Guru**** 2931450 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251768/tusb8044a-ss-device-not-enumerating

器件型号:TUSB8044A

我目前正在尝试将 TUSB8044A 用作独立集线器。 由于连接器设计中存在错误、因此在我们当前的原型中、我们可以连接 USB 2.0线路或 USB 3.0线路。 我们现在要重申新版本、但我要确保在重新提交以进行新的原型运行之前解决每个问题。

目前、当连接 USB 2.0线时、集线器将被识别、没有问题;端口将被枚举、我可以在 USB TreeView 等工具中看到整个集线器。 下行端口也可以成功枚举任何已连接的2.0器件。 遗憾的是、USB 3.0无法做到这一点;如果我连接 SS 线路、就不会枚举集线器。 不确定是否相关、但我看到在连接 USB 2.0线路时、晶体开始正常振荡、但 USB 3.0并非如此; 两种情况下的电源轨都是相似的(在3.0模式下、噪声更小、但我假设这与集线器没有太大作用相关、因为晶体没有开始振荡)。

因此、我有几个问题:

  • 仅连接 USB 3.0线路(就数据通道而言;所有电源轨、偏置电阻器和配置均正常连接)且未连接 USB 2.0线路时、器件是否能够正常工作?
  • 您是否可以提供任何建议、以便在此处调试或确定问题、以便我可以在第二个原型中修复它?

我在 TI 支持下打开了一个请求单、它向我指出了 这一 帖子。 检查清单强调指出应该没问题、唯一的区别是为了 BOM 优化、我在 TX 线路上使用了220nF 串联电容器、而不是100nF 串联电容器;这是否会是个问题? 此外、我在 RX 线路上没有串联电容器、假设线路使用安装在主机(在本例中为笔记本电脑)发送器附近的电容器进行交流耦合。

谢谢你。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能发送原理图吗? 也可以通过私人消息发送。  

    最佳

    布赖恩