This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:显示问题

Guru**** 2798375 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249657/sn75lvds82-display-issue

器件型号:SN75LVDS82

大家好、

我的客户使用 SN75LVDS82DGG 进行设计。 DVT 组装15套件、但只有2件会出现以下问题。

当我们使用热风枪吹至 SN75LVDS82DGG 约3~5秒时、LCD 显示屏是正常的(无红色条纹)。

卸下热风枪后,几秒钟后,液晶屏将慢慢恢复为红色条纹。

您能提供一些建议吗? 谢谢

正常照片。

照片异常。

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    出于以下几个原因、TI 不建议使用热风枪进行温度测试:

    -热风枪会加热周围的组件,而不仅仅是 DUT,这防止测试能够隔离 DUT 如果需要  

    -热风枪可以很容易地使装置的局部温度超过建议的操作条件,因为极端热量的焦点性质  

    -很难准确地控制/测量使用热风枪施加到设备的环境温度  

    -热风枪或冷喷雾会对 PCB/焊料施加应力,并导致在正确电路板焊接条件下与器件性能无关的连续性问题

    我们建议使用热流或专用温度室方法进行温度测试、以评估温度性能。 对于这个特定问题、我们还建议隔离具体导致 SN75LVDS82不首先执行规范的结论。 (器件的哪个特定输出信号不符合规格)?

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey:

    但仅使用热风枪吹断 IC、以使显示正常。 您是否有办法澄清问题? THX  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请重点探测 SN75LVDS82的信号输出、并让我们确切了解不在规格范围内的信号行为。 请确保在受控温度条件下执行该测试、其中我们可以准确了解 IC 所处的环境温度(进入温度室或进入热流模式)  

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey:

    客户将 CLKIN Fsw 从10MHz 更改为20MHz。 LCD 显示正常。

    这样做的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

     SN75LVDS82仅支持31-68MHz 的 PCLK 范围。 实际上、10或10MHz 都不支持 PCLK 速率。 如果器件在数据表建议的工作条件之外运行、我们无法保证 性能。 这可能与您在不同温度下看到的问题相关、因此我们建议确保在数据表限制范围内使用器件:

    此致、

    凯西