This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:均方错误寄存器地址

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249805/dp83822i-mean-squared-error-register-address

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83867E

团队成员、您能为以下问题提供帮助吗:

您能否为我们提供 DP83822 PHY 的平均平方误差寄存器地址? 由于有 MSE 阈值控制寄存器、我认为还必须有一个隐藏的寄存器用于读取当前 MSE 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要在内部与团队核实这一点。 EOD 将于7月25日(星期二)回复。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83822的 MSE 寄存器为寄存器0x218。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gerome、  

    以下是一些问题:

    1. 为了使该寄存器有效、是否需要设置或命令任何东西?
    2. 您知道该寄存器的哪些位是平均平方误差吗? 是完整的16位、低8位还是其他位?
    3. 该寄存器中的值与信噪比(SNR)之间是否存在关系?
    4. 对该寄存器的不同值的预期是什么? 例如、MSE 与链路质量之间是否存在与 SNLA246b 中针对 DP83867E PHY 定义的关系类似的关系?

    此致、

    TDagostino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望能为您提供这些信息、但需要一些时间。 我预期 EOD 会于7月26日星期三更新。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TDAGOSTINO、

    该寄存器的工作方式如下:

    -该寄存器仅适用于通道 A。

    -为达到出色的链路质量,寄存器的十进制值应低于522。  

    -对于良好的链路,值应介于522和827之间。

    -对于链路较差的情况,该值应高于827。  

    请注意、该寄存器是扩展寄存器、因此需要扩展寄存器访问才能正确读取。

    此致、

    格罗姆