This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:振荡器推荐

Guru**** 2930640 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250963/tusb9261-oscillator-recommendation

器件型号:TUSB9261

大家好、

 

我想将振荡器、而不是晶体与 TUSB9261一起使用。 但是、我们很难找到符合 RJ 或 TJ 等要求的解决方案。

是否有我们已知可与 TUSB9261配合使用的推荐振荡器或振荡器?

 

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、长谷川山、

    遗憾的是、我认为我们没有可以推荐的任何振荡器、只是附加的任何振荡器应遵循 TUSB9261数据表第6.8节中列出的规格、例如 最大 p-p Tj 为50ps、±50ppm。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您好、感谢您的及时回复。

    此致、

    黑海市