主题中讨论的其他器件: DS90LV049、 THVD1452、THVD1552、 SN65LVDS049
您好、TI 团队:
我希望根据文章 www.ti.com/.../slyt441.pdf 来实现以下架构
查询是:
1.目前以下用例 设计为 以 6MHz 的 SPI 数据速率工作。 对于20Mhz 或50Mhz 是否合适?

2. 在解码 处理器端的 SPI 线路(MOSI)时,尝试 发送到 I/O 板的数据是完美的。 但是、当我 在 DAC 输入端解码 SPI 线路(MOSI)时、那里接收到的数据完全不同。
例如:数据 AM 发送为"FF DC"。 但在 DAC 输入侧接收到的数据为"00 80"。 为什么会这样呢? 我是否需要将 SPI 数据速率降低至6MHz 以下?
您能不能看一下相同的...