This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221-EP:需要输出阻尼电阻

Guru**** 2922360 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221-EP, SN75185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250442/max3221-ep-need-for-output-damping-resistor

器件型号:MAX3221-EP
主题中讨论的其他器件: SN75185

您好!

我想知道 RS232收发器是否需要一个输出阻尼电阻器。

另外、如果需要阻尼电阻器、您能告诉我如何确定阻尼电阻器的值吗?

过冲程度尚未确认、因为它仍处于设计阶段。

祝你一切顺利。

Awamura 稔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS-232 µs 要求边沿的压摆率低于30V/μ s。 对于这种较慢的边沿、不需要阻尼。

     MAX3221-EP 包括用于实现限制的电路;请参阅 SR (tr)规格。

    (有一些较旧的器件没有内置的压摆率限制。 RS-232驱动器的输出阻抗相对较高将需要您使用电容器;例如、请参阅 SN75185数据表的图16。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minoru:

    我同意克莱门斯的以下声明:

    RS-232规范要求边沿的转换率低于30 V/μ µs s。 对于这种缓慢的边沿,不需要阻尼。

    在这么低的转换速率下、我们预计发生的过冲/下冲很小、因此不需要串联电阻来缓解此类电压噪声。  

     MAX3221-EP 包括可实现此限制的电路;请参阅 SR (tr)规范。

    在数据表中:

    如果在设计中发生过度过冲、则可能需要增加串联电阻、以防止过压超出 ABS 范围。 器件 RS232引脚的最大范围。  

    如果设计正确并符合 RS-232标准、我认为不需要串联阻尼电阻器。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens 和 Tyler。

    非常感谢您的答复。

    我知道没有阻尼是必要的。

    μs 不知道30V/μ s 是缓慢的。

    感谢您的大力支持。

    祝你一切顺利。

    Awamura 稔