This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:关于电平转换器

Guru**** 2850980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252122/tca9800-regarding-level-translator

器件型号:TCA9800

您好

实际上、我们使用的 LIN 接口(TJA1020T/CM、118)将 TXD、RXD 线作为开漏、可支持高达3.3V 至5V 的电压。

 但 FPGA 接口具有伪开漏路径、即1.2V、我们 需要该 LIN 接口与 FBGA 接口兼容。

您能给我们推荐一些支持上述查询的级别翻译吗?

另外、请告诉我可以将 SCL 线路连接到接收器线路。