This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400:将 TIC12400用作低电平有效信号的数字输入

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251146/tic12400-using-tic12400-as-digital-input-for-active-low-signals

器件型号:TIC12400

大家好、

我们使用 TIC12400 IC 作为低电平有效信号的数字输入。 是否需要在输入线路上设置上拉电阻以避免 悬空连接问题、或者这些输入默认具有上拉配置。

请给我输入您的电子邮件 ID。 我将在这里分享我的原理图、以检查反馈。

此致
马诺伊 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    您不应需要上拉电阻器、由于器件的架构、开路或悬空引脚将被器件读取为高电平。

    我将通过电子邮件与您联系。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的回复。 我将通过邮件继续。 此处的一个查询相同(不需要下拉)、也适用于高电平有效信号。

    您能否提供高电平有效和低电平有效信号输入的参考原理图?

    此致

    马诺伊 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    很抱歉、我忽视了您索取参考原理图的请求。  没有太多可供参考、数据表中提供了一些图供参考。 它通常只是一个具有串联电阻器(Resd)和并联电容器(CESD)的开关、这些电容器构成一个滤波器、有助于在测量期间提供瞬态保护、并稳定电压。  有关如何为您的应用要求选择正确的 Resd 和 CESD 值的更多信息、请参阅 TIC12400-Q1和 TIC10024-Q1 ISO-10605 ESD 测试报告

    此致、

    乔纳森