This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:初始化 SEQ-2在 DSI-LVDS 桥接器(SN65DSI84)的初始化序列中是强制的?

Guru**** 2525440 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252001/sn65dsi84-q1-the-init-seq-2-is-mandatory-in-the-initialization-sequence-of-dsi-lvds-bridge-sn65dsi84

器件型号:SN65DSI84-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI84

嗨、团队,

客户按以下方式使用

您能否确认 初始化序列2 在 DSI-LVDS 桥接器(SN65DSI84)的初始化序列中是强制的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、初始化序列是强制的。 如果未遵循初始化序列、我们无法保证器件正常工作。

    最好的,Allison