This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306的问题

Guru**** 2926370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251812/pca9306-questions-of-pca9306

器件型号:PCA9306

尊敬的团队:

我们为 VREF1 1设计电源电压。 05V 电压、并且器件可以正常工作。 在这种使用中是否存在任何风险?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF2上的电阻必须被连接至一个高于0.6V 以上的电压、也就是说、大于1.65V 的电压。

    VREF1不得高于任何 I/O 电压、即、在全部四个 I/O 电压下的上拉电阻必须连接到1.05V 或更高电压。 (它们不必与 VREF1或 VREF2相同。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    客户是否在转换或交换机配置中使用此器件?  

    如果客户将此器件用于电平转换、则 VREF1 = 1.05V 不在数据表规格范围内、即使该器件看起来可以正常工作、TI 也无法再保证数据表中的规格。 请参见脚注(1)。

    另外、什么是 VREF2电压? 客户是否有可以提供的原理图?

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的大力支持。

    请参阅以下内容:

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    虽然客户可以使用1.05V 作为 VREF1的电源、但由于不在注释(1)的建议工作条件下运行、我们无法再保证数据表中的电气规格。

    器件可能仍能按预期工作、但可能会影响某些参数、例如典型 Ron。  

    此致、

    泰勒