This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:有关 TCA9617B/TCA9517A/TCA9509的批量和 VILc 问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9517A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251848/tca9617b-vol-and-vilc-questions-on-tca9617b-tca9517a-tca9509

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他器件:TCA9517A、TCA9509、

专家、您好!

我的客户使用 IBIS 模型来仿真 TCA9617B/TCA9517A/TCA9509性能、发现低电压电平有一些问题。 ~看到 I2C SDA/SCLK 信号上的低电压大约为30 μ V 40mV。 但根据数据表、VOL 和 VILc 低频带如下所示、与数据表表格不匹配。 我们可以知道该表的值是否有其他意义、或者 IBIS 模型是否有问题吗? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    我们是否有客户模型设置的图像? 我们是否确定客户未测量 A 侧电压而不是 B 侧电压? 我不太熟悉这个 IBIS 模型、但想知道客户是如何设置其测试的。  

    VILC 和 VOL 是不同的电气规格。 Vol 是从另一侧驱动时在引脚上看到的输出低电压。 VILC (输入低争用电压)是在该侧连接的所有从器件所需的电压输出、以在争用情况下通过低电平、最终防止 I2C 总线锁定。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我会尝试为您提供设置。 您的意思是总线争用发生时 VILC 是高频带、所有从器件在看到低电压超过 VILC 时都会停止信号? 谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我通过邮件为您发送模型捕获,请仔细检查,并告诉我们可以做什么进一步的步骤。 谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    我将在电子邮件中回答这两个问题。 现在关闭主题帖。

    此致、

    泰勒