This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH929-Q1:DS90UH929/928暂时黑屏问题调试

Guru**** 2546440 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251841/ds90uh929-q1-ds90uh929-928-tentative-black-screen-issue-debug

器件型号:DS90UH929-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

专家、您好!

我们的客户遇到了 DS90UH929/928的意外黑屏问题。
为了调试此现象、您是否会回答以下问题?

  1. 从929和928系统的视角看哪一个壳体锁定损耗有任何其他问题?
    1. 通道规格(回波损耗、插入损耗、串扰等违反)
    2. HDMI CLK 输入稳定性和抖动规格
    3. 电源稳定性和噪声规格
    4. 电源时序问题
  2. 什么问题会导致 DES 侧的锁定丢失?
  3. 除了直接监测 IN_CLK 和 LOCK 引脚外、是否可以通过任何方法确认 IN_CLK 停止和锁定损耗之间的相关性、如下所示。
  4. 是否有任何方法可通过 GPIO 或 INTB 监控929在0x0C 或0x5A 上的特定位?

此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    Unknown 说:
    从929和928系统的视角看哪种外壳锁丢失有任何其他问题?

    不、您列举了主要案例。

    Unknown 说:
    什么问题会导致 DES 端的锁定丢失?

    DES 将在正向通道帧中查找特定数据序列以进行锁定。 对此数据序列的任何干扰(例如、连接断开、高抖动、VOD 变化)都可能导致锁定压降- 需要离线进行进一步讨论。  我将 通过电子邮件与您联系、提供更多详细信息。

    Unknown 说:
    除了直接监控 IN_CLK 和 LOCK 引脚外,是否有办法确认 IN_CLK 停止和锁定丢失之间的相关性,如下所示。

    你可以使用内部 patgen 与外部时序,内部 patgen 与内部时序,这样你就可以隔离问题是由计时还是 clk 造成的。  

    此外、您还可以检查以下各项:

    • 从 ALP 内的解串器测得的 MAP 工具结果。 请在此处查看用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf
    • 测量总通道回波和插入损耗、并根据通道规格进行检查
    • 测量 HDMI CLK 抖动且时钟稳定性符合数据表规格
      • 这需要特殊的作用域设置才能匹配 CDR PLL、请参阅以下内容:
      • 为了表征总抖动、TI 建议使用配备诸如 DPOJET 等抖动分析程序的高速示波器来测量 TJ@BER。 DPOJET 测量中使用的时钟恢复设置旨在匹配串行器器件的输入 PLL 特性

        -方法= PLL 自定义 BW

        - PLL 类型= II 型

        -环路带宽= 1MHz

        -阻尼= 700m

        -目标 BER = 1e-10

        -高通滤波器:无

        -低通滤波器:无

    是否有办法通过 GPIO 或 INTB 监控0x0C 或0x5A 上的929的特定位?

    否、但您能否在发生错误时和正常操作期间从两个器件提供寄存器转储。 请以文本形式提供这些内容、而不是屏幕截图、以便我对它们进行比较。

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fadi,

    谢谢你的解释。
    正如我在邮件中所解释的、我的客户只在 DES 端被涵盖。

    因此、我将与客户讨论如何与其他客户一起继续进行您建议的调试。

    此致。
    仓口和树