主题中讨论的其他器件:ALP
专家、您好!
我们的客户遇到了 DS90UH929/928的意外黑屏问题。
为了调试此现象、您是否会回答以下问题?
- 从929和928系统的视角看哪一个壳体锁定损耗有任何其他问题?
- 通道规格(回波损耗、插入损耗、串扰等违反)
- HDMI CLK 输入稳定性和抖动规格
- 电源稳定性和噪声规格
- 电源时序问题
- 什么问题会导致 DES 侧的锁定丢失?
- 除了直接监测 IN_CLK 和 LOCK 引脚外、是否可以通过任何方法确认 IN_CLK 停止和锁定损耗之间的相关性、如下所示。
- 是否有任何方法可通过 GPIO 或 INTB 监控929在0x0C 或0x5A 上的特定位?
此致、
仓口和树