This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:极性检测和校正

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251181/dp83867e-polarity-detection-and-correction

器件型号:DP83867E

大家好、

根据 主题、DP83867支持极性检测和校正功能。

  1. 当在 DP83867的 RX 侧检测到反极性时、其 TX 侧是否相应地翻转输出极性、因为 TX 侧可能也会反转?
    或者 RX 侧极性的检测结果不会影响 TX 侧?
  2. IEEE802.3似乎要求进行极性检测和校正。 所有以太网 PHY 是否都具有此功能?

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PHY 将根据每个通道的需要检测并纠正极性。  

    是的、所有符合 IEEE802.3的 PHY 都应该具有该特性。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的答复。 我来澄清一下您的答案。

    PHY 将根据每个通道的需要检测并校正极性。  [/报价]

    这是否意味着 DP83867E 的 TX 侧也具有极性校正功能? 虽然 是 Microchip 的应用手册、但它指出:"对于10BASE-T 链路、IEEE 802.3要求以太网 PHY 支持自动存储检测和 已接收 数据"。 Rx 侧似乎支持极性检测/校正功能。

    此外、我要确认的是、当 Rx 侧检测到反极性时、器件是否自动翻转 Tx 侧的极性。

    此致、

    太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    客户希望使用的速度是多少? 在1G 下、在 MDI 上没有显式 TX 和 RX。  

    客户是否遇到过由于 RX 而在 TX 上交换极性的问题?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    客户接受了"所有符合 IEEE802.3的 PHY 都应该具有这个值"的答案。

    因此您可以关闭线程。 非常感谢您的支持。

    此致、

    太田麻吾