This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210-Q1:技术问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251860/tusb1210-q1-technical-issues

器件型号:TUSB1210-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB1210

团队成员

客户使用 TUSB1210和 FPGA 内部的 ULPI 接口挂起 FPGA 以连接 TUSB1210、使用 TUSB1210连接到 PC、您是否想询问 PC 端是否需要额外的第三方驱动器。 或使用 Windows 默认驱动器。 系统方框图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Coit:

      TUSB1210是主机、器件还是 OTG?

    此致

    布赖恩