This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:LMH0340/LMH0341航空电子产品中的使用条件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0340, LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251613/lmh0340-lmh0340-lmh0341-use-condition-in-avionic-products

主题中讨论的其他器件:LMH0340LMH0341

Parça Numarası ć:LMH0340

尊敬的女士/先生:

我们正在开发用于航空航天车辆的安全关键型设备。 我们有义务遵守 DO-254和 AMC 20-152A DAL-A 的认证目标。 我们必须保证所用组件的数据表中所述的信息符合目标 COTS-2、您可以通过下面提供的链接访问该目标的详细信息。

器件型号为 LMH0340的产品数据表中写入的信息是否正确,我们能否在航空领域使用该产品?

有关目标的详细信息、请参阅 www.easa.europa.eu/.../easy-access-rules-acceptable-means

6.4.1电子元件管理流程(ECMP)

如 ED-80/DO-254第11.2节所述、‘使用电子元件管理

过程与设计过程相结合、为 COTS 组件提供了基础

用法。’

目标 COTS-2

申请人应确保存在电子元件管理流程(ECMP)

旨在解决 COTS 器件的选择、鉴定和配置管理问题。 为

ECMP 还应处理对组件数据的访问、如用户手册、

数据表、勘误表、安装手册以及对

这一点很重要。

作为 ECMP 的一部分、对于有助于硬件 DAL A 或 B 功能的器件、

选择复杂的 COTS 器件时应考虑 COTS 器件的成熟度、以及

风险已被识别、应适当缓解。

注意:描述电子组件原理的公认行业标准

可用于支持 ECMP 的开发。 请参阅附录 B。

感谢您的出色工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMH0340和 LMH0341不符合 ECMP 要求。

    此致、Nasser