This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:是否可以交换通道?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252941/tdp1204-could-the-lanes-be-swapped

器件型号:TDP1204

尊敬的专家:  

我们需要确保可以在通道0和2之间交换通道以简化布局?

我们不确定 SigDet 是否重要。

没有协议转换、只有 HDMI2.1转接驱动器功能。

谢谢你。

此致。

信迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy,

    您可以根据下面的表8-3交换通道。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    您是说我们不仅能切换通道0和通道2吗?

    谢谢你。

    此致、

    信迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy,

    实际上、由于要交换输入和输出、在进一步检查后、您可以为 TDP1204交换两个通道。 但是、当您进行合规性测试时、必须注意并记住交换。

    谢谢。
    扎赫