This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:A1 (引脚27)和 A0 (引脚21)悬空时的默认 I2C 地址

Guru**** 2930620 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252118/tmds181-default-i2c-address-when-a1-pin27-and-a0-pin21-floats

器件型号:TMDS181

您好!

根据数据表、A1包含内部下拉电阻器。 保持悬空时、A0 (引脚21)的状态是否已定义?

BTW:当这些引脚悬空时、TMDS181评估板在5E 地址上响应。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDS181的7位器件地址由 EQ_SEL/A0和 A1的组合决定。 图31阐明了 TMDS181目标地址。

    使用评估板时、您正在观察图31中的第一个地址行。 A0定义为0。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    如果 TMDS181器件悬空时、A0 (引脚21)的逻辑状态是否已定义? (我无法 在规格中找到该信息)

    TI 能否确认、当 TMDS181的引脚21保持断开(NC)时、A0 I2C 地址位将始终被 TMDS181解释为逻辑低电平?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NC 不能保证它始终被解释为逻辑低电平。

    引脚搭接编程的 PIN21为3电平、当使用 I2C 地址时为2电平。

    谢谢。

    扎赫