This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:布局问题

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252004/sn75lvds83b-layout-issue

器件型号:SN75LVDS83B

尊敬的先生/女士:

我们有一个 RGB 到 LVDS 项目、其中使用了 TI 的发送器芯片。

我想知道 RGB 和 LVDS 布线是否应保持相同的长度。

我在数据表上没有找到此类信息。

谢谢你。

此致、

曾伟业

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    最大 LVDS 总 ‘长度小于4000mil、但您可能需要查看此应用手册以计算"e"(电缆偏斜长度)( 使用 LVDS 链路器件进行高速传输)

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Josh:

    谢谢你。 但我也想知道对 RGB 接口是否有任何要求。

    此致、

    曾伟业

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    数据位(RGB)长度匹配值将小于5mil、数据位(RGB)最大总布线长度将小于4000mil。 但请注意、该值可能较小、具体取决于最大频率和由此产生的上升/下降时间。 请参阅上面的应用手册以了解估算值。

    此致!

    约什