This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:申请 TI EVM

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252808/tusb2046i-request-for-the-ti-evm

器件型号:TUSB2046I
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

我们无法找到"TUSB2046IBVFR"的 EVM、因为您能否提供 EVM 器件以便我们采购。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我们没有仅适用于 TUSB2046的 EVM、但您仍可以订购一些其他板载 TUSB2046的 EVM。  

    EVM430-FR6047或  

    TPS2071EVM-159

    最佳

    布赖恩