This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86EVM:无 DSI 连接的输出色条图形

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252732/sn65dsi86evm-output-color-bar-pattern-without-dsi-connection

器件型号:SN65DSI86EVM
主题中讨论的其他器件: 测试2

我正在使用您的 SN65DSI86EVM、并想在没有 DSI 连接的情况下将色条图形输出到 DP 监视器(1920*1200)。

这是可行的吗?


我使用了 panal_Videoregister_CALC -例外情况表来获得正确的寄存器设置、并通过 I2C (Aardvark)配置 EVM、如 EVM 用户手册的示例脚本所示。

电路板检测到监控器连接、如寄存器0xF5位1所示、但监控器指示未检测到视频信号。

我无法使用示波器在 DP 信号线上看到任何活动。

您能否为我提供一个示例脚本以及我的应用程序所需的所有步骤?

非常感谢

拉尔斯