This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:适用于 DS90UB941AS-Q1和 DS90UH949-Q1的 Linux 驱动程序

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH949-Q1, DS90UB941AS-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251172/ds90ub941as-q1-linux-driver-for-ds90ub941as-q1-and-ds90uh949-q1

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UH949-Q1

您好!

TI 是否可以为 DS90UB941AS-Q1和 DS90UH949-Q1提供 Linux 驱动程序?

我找不到 DS90UB941 Linux 驱动程序、它看起来是从互联网上找到的 DS90UH949。

https://patchwork.kernel.org/project/dri-devel/patch/20190611140412.32151-10-michael.drake@codethink.co.uk/

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我建议向嵌入式处理器团队核实您的问题。 从 FPD-Link 的角度来说、我们不提供 Linux 驱动程序、我也不熟悉所链接的驱动程序-它并非来自 FPD-Link 团队  

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 凯西

    此致、