This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:请提供有关 PDN (EOL)的准确信息。

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251588/am26ls32a-please-provide-accurate-information-about-pdn-eol

器件型号:AM26LS32A

我收到了有关 AM26LS32AID 正在成为 PDN 的信息、我需要考虑替代器件。 请回答以下问题。

* AM26LS32AID 是否真正成为 PDN (EOL)?
*是否有推荐的替代方案? 请告诉我另一个选择。
*如果您推荐其他公司的设备,请指定产品名称。
*在您公司的网站上,为什么现在不是 NRND? (我听说最后一次购买是2024年6月。)

* AM26LS32AIDR 不包括且 AM26LS32AIDG4是否会停产?

–AM26LS32 PDN 列表中的项目–  
AM26LS32ACD 2024/06/28
AM26LS32ACDE4 2024/06/28
AM26LS32ACDG4 2024/06/28
AM26LS32ACNS 2024/06/28
AM26LS32ACPW 2024/06/28
AM26LS32AID 2024/06/28    
AM26LS32AIDE4 2024/06/28 <---
AM26LS32AIDG4 2024/06/28 <---


提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您从何处获得此信息? TI 的 PDN 文档在第二列中列出了建议的替换器件(AM26LS32AIDR)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    我无法获得 TI 发出的 PDN。
    我只收到经销商的最后购买信息。
    但是、由于经销商的内部规定、我们无法获取 TI 发布的 PDN 文档。
    我了解到 AM26LS32AIDR 仍可从经销商处获得以及 TI_Customer Support 的信息。

    我希望确保信息已经确认、因此我建议客户支持为其提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User4401878、

    AM26LS32AIDR 似乎已发布 EOL 变更、最后购买时间计划于2024年6月发布。 这一变化看起来很新、因此我认为 TI.com 上的通知程序在不久的将来会出现。  

    我们在器件上没有 NRND 标签、因为从技术角度而言、它仍然适用于新设计、但我们会出于其他原因停止使用该器件。  

    我相信  AM26LS32AIDR 仍可用、并且从我们的系统来看、似乎没有针对此器件发出 EOL 订单。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    具体说到 AM26LS32A、我认为 SOIC-16引脚中存在以下器件型号:

    AM26LS32AID、<< EOL (在我们的设备中指定)
    AM26LS32AIDE4、<EOL
    AM26LS32AIDG4、< EOL
    AM26LS32AIDR <<有效(NOT_EOL)

    我知道 AM26LS32AIDR 不受这次发布的 PDN 的影响。

    ‘将来要继续使用、必须购买 AM26LS32AIDR。
    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 User4401878:

    以下是 TI 关于产品生命周期的指南。

    您可以继续购买有限数量的 AM26LS32AID、E4、G4、直到库存耗尽。 EOL 器件的库存消失后、很可能便会过渡到淘汰状态。  

    转换到 AM26LS32AIDR 是一个安全的选择、因为此器件上没有 EOL 标签。 您可能希望此器件有更长的供应商。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,Tyler

    "在此阶段、AM26LS32AIDR 不处于 EOL 状态。"
    我说了一句话。

    "因为没有描述"
    即使有人告诉我、我也很担心、因此我只需要一个承诺、包括产品名称。

    很抱歉给您带来不便。
    非常感谢。