This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:DS90UB941AS-Q1 DSI 时序

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252086/ds90ub941as-q1-ds90ub941as-q1-dsi-timing

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK05318

e2e.ti.com/.../941-DSI-_C45B585B6856EE5D025F_.xlsxe2e.ti.com/.../941_2B00_948.xlsx

您好、专家:

我的客户在他们的项目中使用941+948。

客户正在使用图形模式进行一些测试。 外部时钟:LMK05318

1.内部时钟+内部时序,正常

2.外部时钟+内部时序,正常

3.外部时钟+外部计时,屏幕上显示的图片已向左移动。

我们都知道941不会处理音频的计时信号。 我们与我的客户和 Qualcomm 举行了会议。

我建议客户将专用的 DSI 分析仪或高速示波器与 DSI 分析软件配合使用。 但是、Qualcomm 和我的客户反映他们没有此类设备。 我在中国找不到这种设备来支持它们。

是否有任何隐藏的寄存器可帮助我们识别 HBP、VBP? 或帮助我们识别 DSI 问题?

附件是941转储的 DSI 页和主页。

非常感谢您的帮助!

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    什么是 PCLK、DSI 速率和 DSI 通道数量? 我建议首先确保根据此计算正确编程 TSKIP:

    另请确保有来自 DSI 源的周期性 LP-11转换。

    DSI 启动指南 对于调试 DSI 问题非常有用。 请查看该文档。

    此致、