This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334G:5Mbps 或更高比特率(8Mbps)的建议/最大电缆长度

Guru**** 2909090 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252044/tcan334g-the-suggested-maximum-length-of-cable-for-5mbps-or-higher-bit-rate-8mbps

器件型号:TCAN334G

您好、TI 专家!

我的客户希望使用 F280039C + TCAN334G 实现5Mbps CAN-FD 功能。

 5Mbps 或更高比特率(8Mbps)的建议/最大电缆长度是多少。

如 TCAN334G 的数据表中所示、1Mbps 的电缆长度为40m。 5Mbps 呢? 您是否有一些内向的材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    CAN 网络的最大电缆长度是一个相对复杂的主题、没有简单的答案。 简而言之、网络上可实现的最大数据速率将取决于网络长度和复杂性、端接布置和方法、电缆质量和类型、阻抗不匹配和管理以及所使用的收发器。 应用手册《 控制器局域网物理层要求》中介绍了其中的许多主题、但其中也仅讨论了最高1Mbps 的指南。 但是、4.1中的以下所有小节将介绍如何管理这些变量以实现最佳结果。 '

    您知道此设计的目标网络拓扑是什么吗? 要使用多少个节点、以及它们要连接到电缆线束的位置?  

    此致、
    埃里克·肖特