This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:断电时的引脚状态

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251999/tca9539-q1-pin-state-when-power-down

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9539

您好、TI!

您能帮助确认组0&1的端口状态吗? 还是高阻抗?

Br

Junsong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6.3节的脚注(1)表示该引脚具有高阻抗、但存在明显的漏电流。 未指定金额。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junsong、

    当器件未通电时、TCA9539被视为"高阻抗"。  

    -鲍比