This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046和 TPS2044之间的接口

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2044, TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253357/tusb2046b-interface-between-tusb2046-and-tps2044

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件:TPS2044

关于 PWRON 和 OVRCUR 离散的功能...

如果以与 TUSB 2046数据表图11相同的方式进行连接、以下陈述是否成立:

(1)当集线器在下游端口上检测到故障时、相应的 PWRON 输出引脚被设置为逻辑高电平。
(2)在检测到过流或过热情况时、TPS2044会将相应的 OVRCUR 引脚设置为逻辑低电平。
(3) TUSB2046随后将相应的 PWRON 输出引脚设置为非高电平有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (1)当集线器在下游端口上检测到故障时、相应的 PWRON 输出引脚被设置为逻辑高电平。

    • 改正

    (2)在检测到过流或过热情况时、TPS2044会将相应的 OVRCUR 引脚设置为逻辑低电平。

    • 当遇到过流或过热情况时、OCx 开漏输出被置位(低电平有效)。 输出将保持置位状态、直到过流或过热情况被消除。

    (3) TUSB2046随后将相应的 PWRON 输出引脚设置为非高电平有效。

    • 否、您必须确保 先清除过流或过热情况。 然后、USB 主机 使用设置端口功能(端口电源)和清除端口功能(端口电源)命令控制 TUSB2046B 的端口功率、这些命令使 TUSB2046B 断言 PWRONz 输出或使其无效。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、如果相应的 OVRCURx 输入被置位(低电平有效)、TUSB2046不会自动使 PWRONx 输出取消置位(高电平非有效)。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果相应的 OVRCURx 输入有效(低电平有效)。 则表示 过流或过热情况仍然存在。 您必须 首先消除或清除过流或过热情况。 然后、USB 主机必须根据 USB 规范重新启用 PWRON 输出(低电平有效)。

    谢谢

    大卫