This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:MDI 通道的自动极性反转

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253114/dp83867cs-auto-polarity-inversion-of-the-mdi-lanes

器件型号:DP83867CS

您好!

 DP83867CSRRGZR 在 MDI 通道中是否支持自动极性反转、同时以1Gbps 的速率工作?

数据表中提到的位置?

另外、请注意 PHY 能够处理自动极性反转必须满足的条件。

谢谢。

Arunkumar P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    所有符合 IEE 802.3规范的 PHY 都将支持此功能。 它是规范的一部分。

    PHY 将根据每个通道的需要检测并纠正极性。  

    此致、

    拉胡尔