This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:需要了解符合 AECQ 标准且支持 TX 接口的器件。

Guru**** 1136200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253141/dp83tc811s-q1-need-to-know-device-which-is-aecq-qualified-and-support-tx-interface

器件型号:DP83TC811S-Q1

大家好、

请告诉我、TI 是否具有支持 TX 接口且符合 AEC 标准的 PHY。 我们的主机接口是 SGMII 和 RGMII。 同时通过邮件联系我以详细说明我的要求。

此致

马诺伊 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    请提供您的电子邮件地址、我们可以根据要求与您联系。

    此致、
    拉胡尔