This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:如何解释 CTLE 结果

Guru**** 2951470 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253086/ds125df1610-how-to-interpret-ctle-result

器件型号:DS125DF1610

尊敬的专家:

我要在我的设计中使用 DS125DF1610、其 IL 类似6dB、 我想使用 adapt-1。 我有几个关于 CTLE 的问题。

问题1:

在 DS125DF1610数据表的第15页中、提到寄存器0x40-0x5F 中有32个默认值用于 CTLE 适配、我将它们全部转储在下面、您能告诉我如何计算这32个寄存器的升压值吗? 必须有一条规则来解码它们。

0x40 0x0
0x41 0x1
0x42 0x4
0x43 0x10
0x44 0x40
0x45 0x8
0x46 0x2
0x47 0x80
0x48 0x3
0x49 0xc
0x4A 0x30
0x4B 0x41
0x4C 0x50
0x4D 0xc0
0x4E 0x60
0x4F 0x90
0x50 0x88
0x51 0x82
0x52 0xA0
0x53 0x46
0x54 0x52
0x55 0x8c
0x56 0xb0
0x57 0xc8
0x58 0x57
0x59 0x5d
0x5A 0x69
0x5B 0x75
0x5C 0xd5
0x5D 0x99
0x5E 0x96
0x5F 0xA5

问题2:

在第64页中、我可以在自适应后读回 CTLE 值、该值复制到下面、与寄存器0x40-0x5f 不同、它告诉我哪个位用于 BST3、哪个位用于 BST2等。

而对于 reg0x8f、使用的名称类似于 EQ_BST_TO_ANA[0:7]、是否使用与0x40-0x5f 相同的样式序列?

https://www.ti.com.cn/product/zh-cn/DS125DF1610?keyMatch=DS125DF1610&tisearch=search-everything&usecase=GPN

此致

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请参阅寄存器0x8F 以计算 CTLE 升压值。 编程指南中的第2.5节和第2.6节(例如17-30)详细说明了该寄存器中每个值组合在各种频率下的 EQ 值:

    例如,上述升压级组合与寄存器0x8F[7:0]的值[{11},{11},{01},{01}]相关。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、最终获得了该文档。

    克里斯