This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:适配器和 tusb422之间的握手问题

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251137/tusb422-shaking-hands-issue-between-the-adapter-and-tusb422

器件型号:TUSB422

大家好、

    当 TUSB422连接至适配器时、TUSB422有可能无法实现握手。 重新插入适配器后,仍然无法实现握手。 此时、0X1D 寄存器为0x00、在适配器重新插接后、寄存器的值始终为0x00。

   您能说明一下原因吗?

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用:

      能否发送原理图进行审阅?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,

      实际上您已经审阅了该原理图。

    您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用:

     这是 DRP 吗? 或 UFP? 这是什么适配器?

     VBUS_IN 应从连接器连接到 Vbus。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

       该设置为 DRP。

    您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用:

     您正在使用什么固件?

    最佳

    布赖恩