This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:TCA9543APWR

Guru**** 2927470 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159, TCA9543A, TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252650/tca9543a-tca9543apwr

器件型号:TCA9543A
主题中讨论的其他器件: TS5A23157、TS5A23159

尊敬的团队:

我目前面临一个问题、即两个摄像头模块在 I2C 总线上具有相同的从器件地址。

为了解决此问题、我已将 TCA9543APWR 集成到我的设计中、该器件可作为解决地址冲突的有效解决方案。

CCI I2C 总线支持。 驱动程序的特定驱动程序上运行?

谢谢。
M·R·马尼坎丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCI 是 I²C μ V 的子集。 TCA9543A 在电气级别工作、因此支持 CCI。

    (TCA9543A 通过同一 μ I²C 总线进行控制。 TS5A23157或 TS5A23159等通用模拟开关的成本较低、但需要单独的 GPIO 信号才能对其进行控制。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    Manikandan、

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯!

    将 根据要求开发 TCA9543A、并分享结果。