This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:用于 DP/HDMI 应用领域的 AC 电容器

Guru**** 2851560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252897/ts3dv642-ac-cap-for-dp-hdmi-application

器件型号:TS3DV642

大家好、

为什么 DP 应用需要交流电容器、而 HDMI 应用不需要?

DP 共模电压是否高于3.6V?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    DP 规范要求其接口为交流耦合、而 HDMI1.4和2.0要求源端为直流耦合、而接收端支持交流和直流耦合。 HDMI2.1现在支持源进行交流耦合。

    DP 的共模电压为0到2V。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我迷路了。 如果 DP 的共模电压为0到2V、为什么 DP 规范要求其接口进行交流耦合? 它是否与插入损耗/信号完整性有关?

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    1.如果器件的共模电压超出规格、交流耦合有助于去除共模电压

    2.提供 EOS 保护

    谢谢

    大卫