This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:查询12G-SDI 和3G-SDI 驱动器的开漏输出

Guru**** 2510755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251977/lmh1218-inquiry-on-open-drain-outputs-of-12g-sdi-and-3g-sdi-drivers

器件型号:LMH1218

尊敬的团队:

我们正在设计中实施您的12G-SDI (LMH1218RTWR)和3G-SDI (LMH0303SQ/NOPB)驱动器 IC。

我们注意到、12G-SDI 驱动器上的 LOS-INT-N 引脚和3G-SDI 驱动器上的 FAULT 引脚是开漏输出引脚、据我们了解、它们仅输出0V 或高阻抗。

我们正在考虑将这些开漏输出直接上拉至1.5V 的可能性。
鉴于开漏输出的性质、我们认为这不应导致任何问题。
但是、我们想与您的团队确认这一点、以确保我们不会遗漏任何重要注意事项。

您能否确认将12G-SDI 驱动器的 LS-INT-N 引脚和3G-SDI 驱动器的 FAULT 引脚直接上拉至1.5V 是否安全且在设计参数范围内?

感谢您对此事的及时回应、因为这将极大地帮助我们进行中的设计工作。

提前感谢您的帮助和专业知识。

此致、

迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    通常、我们建议在使用3.3V 时采用2K 至5K 欧姆。 对于1.5V 电压、您应该将上拉电阻器降低到大约900欧姆。  请注意、对于1.5V 上拉电源、最小输出电压高电平将是1.5V 或1.05V 的70%左右。 请确保其满足您的 ASIC 或 FPGA 要求。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的及时且详实的回复。

    有关上拉电阻器值的详细信息特别有用。

    此致、

    迭戈