This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:输出电容器到 GND 的功能

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02014
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252930/tcan1044-q1-the-function-of-the-output-capacitor-to-gnd

器件型号:TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDM-02014

大家好、

连接到 GND 的 CAN 输出电容器有什么功能? 我发现我们没有在数据表中提供具体的参数。 我发现在一些参考设计中甚至没有输出电容器、例如 TIDM-02014。 添加该电容器是否至关重要? 没有这个电容器会有什么风险? 电容器的容值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    为了说明这一点、您是指数据总线上的4700pf 电容器吗?  此电容器是分裂终端的一部分、因此本例使用两个60欧姆电阻器、而不是使用单个120欧姆电阻器、它们之间使用分流电容器、通常介于1-100nF 之间。

    这种端接方法也有助于滤除交流噪声、但值得一提的是、两个60欧姆电阻器需要良好匹配才能正常工作。 如果不需要额外的交流滤波、您可以将电容器和两个电阻器替换为单个120欧姆电阻器。

    希望这对您有所帮助!

    扎赫