This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:tusb212的输入信号标准

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253798/tusb212-the-input-signal-standard-of-tusb212

器件型号:TUSB212

大家好、  

   客户需要知道 TUSB212的输入信号。 使用 TUSB212时,我们是否有这样的输入标准(例如电压等级、数据速率、频率、编码协议)? 或者 tusb212能够 处理哪种信号?

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    对于 USB2转接驱动器的 TUSB21X 线、输入信号应是高速 USB2信号、约为480Mb/s、终端电阻为45欧姆、驱动电流为17.78mA。 有关标准 USB2 HS 信号的更多信息可在以下位置找到: https://www.usbmadesimple.co.uk/index.html 。

    除了这些 HS 信号外、USB2转接驱动器不会增强任何信号。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安