This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:将具有 PHY 的器件连接到 PoE 开关

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252691/dp83848k-connect-an-device-with-the-phy-to-an-poe-switch

器件型号:DP83848K

您好!

我们有一个 PCB、其中 DP83848KSQ 作为以太网 PHY。 我们的器件不是采用 PoE 供电的。 但我们有一个客户将以太网端口连接到 PoE 交换机(ALLNET 交换机全托管工业12端口千兆位全 SGI8112PM)。  

该交换机使用以下标准:

  • IEEE 802.3af 以太网供电/PSE
  • IEEE 802.3at 以太网供电 Plus/PSE

我的问题是、PoE 测试脉冲是否会损坏 DP83848? 脉冲应符合 IEEE 802.3a/at 标准。

谢谢!

此致、  

莫里茨·韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    如果 PCB 不是针对 PoE 设计的、那么在连接到 PoE 应用时、电路板/PHY 可能会损坏。

    DP83848的 ESD 额定值如下:

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    谢谢你的答复。 但我不确定 ESD 保护是否会阻止 PoE 测试脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    在对其进行测试之前、我们无法确认这一点。 您可以尝试在线路的 MDI 线路上放置 TVS 二极管以实现保护。

    此致、
    拉胡尔