This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:重定时器查询 SN75DPHY440SS I2C 信号使用

Guru**** 2847630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253749/sn75dphy440ss-inquiry-on-re-timer-sn75dphy440ss-i2c-signal-usage

器件型号:SN75DPHY440SS

尊敬的团队:  

我有一个关于华硕使用 Re-Timer SN75DPHY440SS I2C 信号的问题。 具体来说、我想问 RSTN 引脚是否需要外部上拉至高电平。

 查看数据表后、我注意到它的内部 PU 为300K 欧姆。

鉴于这种情况、我们是否仍需要为外部电阻器 PU 提供配置? 如果需要、您会建议多大的电阻值?

 此致、

斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特

    您无需外部上拉电阻器、而无源复位电路则需要外部下拉电容器接地。 有关更多详细信息、请参阅第 8.2.2.1节"复位实现"。

    谢谢

    大卫