请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75DPHY440SS 尊敬的团队:
我有一个关于华硕使用 Re-Timer SN75DPHY440SS I2C 信号的问题。 具体来说、我想问 RSTN 引脚是否需要外部上拉至高电平。
查看数据表后、我注意到它的内部 PU 为300K 欧姆。
鉴于这种情况、我们是否仍需要为外部电阻器 PU 提供配置? 如果需要、您会建议多大的电阻值?
此致、
斯科特