This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:启动重定时器问题支持

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253822/sn65dphy440ss-bring-up-issue-support-for-the-re-timer

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好!

我们有一个相机长度为6.5英寸的 FPC 设计、因为我们要突破 CSI-2 FPC 电缆长度的 最大限制、 我们使用 SN65DPHY440SS 对 CSI-2信号进行重定时。

附上了原理图、供您审阅和参考。

摄像头在此重定时器中无法正常工作。

我们已使用 此芯片组在硬件中支持的上拉/下拉电阻器尝试了所有可能的配置。

我们需要支持将此 FPC 电缆与重定时器配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在原理图中可以看到、DPHY440 RSTN 已有内部上拉电阻器、您只需要一个外部下拉电容器。

    您能否同时探测 DPHY440的输入和输出? 您是否看到 MIPI 数据成功地从低功耗(LP)状态转换为高速(HS)状态?

    谢谢

    大卫