This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:SN75DP126:输入/输出接口

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252111/sn75dp126-sn75dp126-input-output-interface

器件型号:SN75DP126

黑尔语。

它是否支持如下所示的输入/输出接口?

-输入: HDMI

-输出: HDMI 2port

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我研究了它、发现需要电平转换器才能将 DP 转换为 HDMI。

    我想知道是否可以按照下面方框图中所示进行设计来支持两个 HDMI 端口。

    实现过程使用两个 TI 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 DP++到 HDMI、您可以使用 DP158 (转接驱动器)或 DP159 (重定时器)。

    谢谢。
    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你的答复。

    如果输入/输出如下图所示、如果按方框图中所示进行设计、是否有任何问题?

    -输入: DP++

    -输出: HDMI 2port(克隆)

    使用了 DP126和 DP159。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Dp126是一款多路复用器、一次只能支持一个 HDMI 端口。  

    如果您想要同时进行 HDMI 输出、则需要一个 HDMI 分离器。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想同时使用两个 HDMI 输出。感谢您指出它。

    请推荐2通道输出 HDMI 分离器 TI 产品。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不用客气。

    遗憾的是、我们没有 HDMI 分离器解决方案。

    谢谢。

    扎赫