This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:振荡器抖动规格

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252012/tusb9261-oscillator-jitter-spec

器件型号:TUSB9261

大家好、

 

与上一篇文章相关、我仍在寻找可满足 TUSB9261数据表第6.8节中列出的规格的振荡器。 但振荡器的大部分产品说明书不会说明抖动参数 TP-p。 您会建议如何确定振荡器的抖动吗? 是否可以通过另一个参数进行估算? 我们通常如何选择要使用的振荡器?

 

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    最安全的选择通常是我们的一个参考设计或 EVM 中存在的选择。  很遗憾、我没有看到 TUSB9261DEMO EVM 中使用的晶体;但是、您仍然可以参考 TID-00882参考设计。

    晶振:E CS-400-20-33-TR

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    ECS-400-20-33-TR 是晶体、但我们正在寻找振荡器。 我认为它是不同类型的元件。

    当有抖动要求时、我们通常如何选择要使用的振荡器?  

    此致、

    黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    我的错。  我想我们没有测试过振荡器。  但是、数据表中列出了振荡器规格。   如果使用的是 TI 振荡器、最好询问该振荡器、看看它是否符合 TUSB9261数据表中列出的抖动规格 、因为他们在该主题上具有更多专业知识。  否则、您需要咨询振荡器的制造商。

    总抖动规格中的 总抖动应小于25ps、随机抖动应小于0.8ps、峰峰值抖动应小于50ps。

    此致、

    尼古拉斯