This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33-EP:进入 A/B 输入的瞬态能量

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253405/sn65hvd33-ep-transient-energy-into-the-a-b-inputs

器件型号:SN65HVD33-EP

可能与之有关的人-  

总线引脚(A、B、Y、Z)的绝对最大额定值不能超过-9和14V。 该规格是基于直流还是交流电压?

根据数据表中的图26、看起来有额定电压高达22V 的内部双向二极管。 这是否意味着这些二极管永远不会导通?

谢谢。

布伦丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan:

    我们的 RS485专家将在下周结束。 我会想知道我能否联系一位设计工程师、他们或许能够告诉我们更多有关这方面的信息(他们也可能会在下周回复我...) 但我猜这可能是我们将图表从一个器件复制到这里的数据表错误。。。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    −9V… 14V 范围是直流额定值。

    二极管看起来用于瞬态/ESD 保护。 (V (Ω)额定值需要一个100k Ω 的电阻来限制通过二极管的电流;ESD 脉冲要短得多、没有太多能量。)