This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:在 SGMII 的 SI 分析中使用 IBIS-AMI 模型

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253214/dp83867cs-using-the-ibis-ami-model-in-the-si-analysis-of-sgmii

器件型号:DP83867CS

您好、专家!

我正在尝试将 IBIS-AMI 模型用于 TX 或 RX。
因此我从"DP83867CSRRGZR"产品页面下载了 IBIS-AMI 模型。

www.ti.com/.../snlm211

我应该使用"DP83867_TX.IBS"还是"Tx.IBS"?

下载列表
- DP83867_RX1.ibs
- DP83867_TX.IBS
- RX1.IBS
- Tx.IBS

谢谢、此致、

尾崎真吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinigo:

    请使用 DP83867_TX 和 DP83867_RX1、如下载用于 DP83867仿真的 IBIS-AMI 模式时随附的应用手册中所述。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rahul!